This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLMS-COSEM 库支持

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/915113/dlms-cosem-library-support

您好!

我需要在我们的燃气计量模块上添加 dlms-cosem、以便在 GPRS 网络上运行。 此时、我计划在 GPRS 上使用 UDP、但我不知道如何将数据也推送到云
就我在多个论坛上进行的研究而言、我无法充当模块的服务器用电池运行、因此我必须充当客户端。 有人能给我一些关于这个问题的建议吗? 我可以从何处下载此库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caner、

    我在其中一位作者中循环让 DLMS-COSEM 库对其可用性发表评论。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    此问题是否有任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caner、

    是的、对于此类实现、您的模块应像 DLMS 客户端一样运行。 TI 不提供任何 DLMS 客户端库。 您可以查看以下链接:

    http://www.gurux.fi/front-page

    您可以从此网站获得开源或商业支持的 DLMS 客户端实施。

    此致、

    Chander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chander、

    感谢您的回复。 我将尝试您的建议。