This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:下载 DLMS Cosem 库

Guru**** 2521930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916207/msp430f67791a-download-dlms-cosem-library

器件型号:MSP430F67791A

你(们)好

我搜索下载 DLMS 库、但未找到。

可以将其发送至我的电子邮件:j.dehghan1993@gmail.com

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 似乎不再公开提供 DLMS Cosem 源、我将通知库的作者、看看他是否可以离线联系您以提供您请求的材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Javad、

    我已向您发送了一封直接电子邮件。 现在,您可以从该主题中删除您的邮件 ID,并请将其关闭。

    此致、

    Chander  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chander 先生:

    我们正在开发基于 TI MCU MSP430FR6的 DLMS COSEM 水表和电表产品,我们需要支持才能访问 TI DLMS COSEM 库,您可以发送它吗?

    谢谢、

    Waheed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waheed、

    请告诉我您的官方电子邮件 ID。 我将与你联系。

    此致、

    Chander

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wahied、

    我已向您发送电子邮件。 您可以从上面的邮件中删除您的邮件 ID。

    此致、

    Chander