This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR69721:特定 Vcc 条件下的数字输出最小值

Guru**** 2818165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/918144/msp430fr69721-digital-output-minimum-value-under-specific-vcc-condition

器件型号:MSP430FR69721

您好!

表5-12列出了数据表中数字输出的特性。
我的客户想知道 Vcc=2.4V 条件下的数字输出最小值(VOH)。
最小值的规格是否与(Vcc - 0.6)相同?
还是有其他价值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表5-12基本上反映了 GPIO 的 RDSon 特性与电源电压的相关性。 性能随着电源电压的增加而下降。 例如、当我们查看2.2V 的规格时、可以看到这一点、其中我们指定输出 Vohmax -3mA、但输出电压为3.0V -6mA。 这意味着 RDSon 的电源电压下降。

    遗憾的是、我们没有所有电源电压电平的值、但您可以假设2.4V 值介于额定2.2V 和3.0V 电源电压之间。 当然、与3.0V 相比、这种趋势明显接近于2.2V 的性能。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    温度传感器(不是 TI)的电压电源将由 MSP430的数字输出引脚驱动。
    根据温度传感器的规格、假设 I (OHmax)在峰值为100uC 时的平均值为100uA、但为4mA。

    客户想知道这一点;
    如果使用 MSP430的两个输出引脚连接到温度传感器的电压电源、
    使用时是否存在任何已知问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供的更多信息。 因此、如果我正确理解、4mA 的最大电流将被分成两个 GPIO、用于驱动温度传感器。 如果这是正确的、我从 MSP430方面看不到这些 GPIO 上的潜在过载问题。

    当然、需要从温度传感器侧考虑这一点、这取决于电流和负载电流的曲线、但通过 GPIO 的电源可能会对温度传感器的性能产生负面影响。 这是由两个方面造成的。 电压将取决于 MSP430 GPIO 的电流和 Rdson、所有噪声(例如、MSP430上的数字模块产生的噪声)都会将噪声引入 MSP430电源、从而也会引入 GPIO 输出电压。 它取决于温度传感器设计及其电源抑制比、当然也取决于性能要求、无论是否可以容忍。

    为了减轻潜在影响、可以采取很多措施、例如在操作温度传感器时关闭数字模块活动、或者在驱动温度传感器的 GPIO 上使用额外的外部组件、例如 RC 组件。

    只是几个想法..

    此致

    Peter