This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791A:MSP430F67791A:内部计量中的相序(emet6779 lib)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-THDREADING

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917514/msp430f67791a-msp430f67791a-phase-sequence-in-internal-metering-emeter6779-lib

器件型号:MSP430F67791A
主题中讨论的其他器件:TIDM-THDREADINGEVM430-F6779

您好、TI、  
但愿你一切顺利。 当我为内部计量软件阅读 ti PDF 指南时、它说 lib 支持相序。 我已经处理过代码、但我没有找到该相序缩放。
我的问题是、该库是否具有相序计算? 如果不是、建议执行该操作的步骤是什么? 如果是、请指出代码中的位置?

此致
Hossam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有多种基于 EVM430-F6779的参考设计、其中一些具有不同的特性。 TIDM-THDREADING 设计应支持相间测量。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 的重播、但这不是我所说的。 我随附了 pdf 指南段落、其中的相间读数说明为。
    您能帮我在传统计量库中查找相间读数吗? 如果可能的话。

    此致
    Hossam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="Hosam">感谢 James 的重播、但这不是我的意思。 我随附了 pdf 指南段落、其中的相间读数说明为。
    您能帮我在传统计量库中查找相间读数吗? 如果可能的话。[/quot]

    我假设屏幕截图来自 TIDM-THDREADING 用户指南。 我想您会问、这些计算在代码中的哪个位置完成。 您是否通过源代码下载并搜索"相位"或"角度"? 搜索后、代码中应该会有注释可供您找到。 例如、以下代码来自'm改良- background.c'文件。

    phase -> readings.phely_TO_PHASE_GANGLE =(phase -> metal量 度.P纯 相>> 16)
    -(working_data.phases[ph].metal量.purpe_phase >> 16); 

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 的重播、但这不在我正在处理的旧版代码中。 无论如何、我已经基于过零检测实现了自己的相序检测。

    此致
    Hossam