This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:通过新的 UART BSL 刷写 UART BSL (覆盖默认 USB BSL)和闪存应用程序

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916706/msp430f5659-flashing-uart-bsl-overwrite-default-usb-bsl-and-flash-application-through-new-uart-bsl

器件型号:MSP430F5659
主题中讨论的其他器件: MSPBSL

大家好、

在我们的项目中、我们确实需要使用 MSP430-BSL 通过 UART BSL 更新应用。

在谷歌搜索同样的内容后、我在将默认 USB BSL 修改为 UART BSL 的过程中遇到了很多困惑。 因为 MSP430F5659没有直接的文档或参考。

请通过 UART BSL 分享修改 UART BSL 和刷写应用:
-在目标中需要进行硬件修改以与 MSP430-BSL 进行通信。
-参考项目(UART BSL 十六进制文件)和闪存 UART BSL 所需的工具也提供了相应的步骤。


这将有助于立即作出反应。

提前感谢!!!!!

Regads、
Satyanarayan G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、satyanarayan、

    查看 SLAU319 MSP430闪存器件引导加载 程序文档、对于这个器件、这是有可能的。

    现在、下一个问题是、您对 UART BSL 使用什么以及如何替换默认 USB BSL?

    为此、请查看 MSPBSL (适用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序(BSL))。 转至步骤3并下载 BSLMSP_CustomBSL430。

    下载后、您将在以下目录中找到适用于您的器件系列的最新 BSL: [INSTALL Path]/MSP430BSL_1_02_00_01 / RELEASE_BSL_Images / MSP430F665x_Family/UART BSL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、satyanarayan、

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。