This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:当连接 CC2650以获取 BLE 示例项目时、会出现配置错误

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916967/ccs-msp432p401r-when-interfacing-with-cc2650-for-ble-sample-projects-configuration-errors-occur

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用示例工程 temperature _snesor_broadcast、我会针对工程本身收到此错误;

对于工程的依赖关系(TIRTOS_builds)、该工程会收到这些错误;

我认为问题与下面为项目依赖项 tirtos_builds 选择的产品有关。 无论我选择何种 BLE 示例项目、这些错误都会始终如一地发生。

从 Resource Explorer 导入到 CCS 时的默认值会导致编译失败。 根据我目前在下面所做的选择、它会进行编译、并且我能够对其进行刷写、但 BLE 功能不起作用、仅使用其他一些功能(例如串行引导加载程序)。 如果您知道需要哪些选择才能使其正常工作、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、以上两张图片失败、以下是它们再次按顺序排列。

     图1:主项目错误

     图2:项目依赖项产品的产品设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Baker、

    我意识到这条螺纹穿过了裂缝。 您能让项目正常工作吗?   

    明天我将尝试在我的身边构建这个项目。   

    谢谢、

    JD