This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:连接确认

Guru**** 2561060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355, MSP-FET, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/915765/msp-exp430fr2355-interfacing-confirmation

器件型号:MSP-EXP430FR2355
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430FR2355

大家好、

我代表我们的客户发布此帖子。 它与他在下面提交的这个 e2e 线程相关:
 客户希望 TI 专家提供直接答案、因此我们期待您在下面回答他的问题:

电路板是否内置有 RS232-USB 桥接器。 我所拥有的材料是非 TI 的 JTAG-USB 编程器调试器;制造商表示它与 MSP432参考兼容、但与 MSP430不兼容。

2.对如何从 UART 对 USART 进行编码有什么想法?

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    1. 不可以、该板不包含 RS-232桥接器。  它确实包含一个反向通道 UART、可用于通过 USB 与 PC 进行通信。  您用于 MSP432的调试器将无法与 MSP430配合使用。  MSP430将 MSP-FET 用作独立调试器。  请注意、MSP-EXP430FR2355包含板载调试器、因此您无需使用任何外部调试器。

    MSP430FR2355上的 eusci 外设可支持基于 USART 的协议 LIN。  这是否能回答您的问题?  如果不是、请提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我不再收到客户关于您在本主题中的回答的反馈。
    我现在认为这已解决。

    感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan