This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:可重复性问题(信号中的毛刺脉冲)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/912727/msp430fr6043-repeatability-issue-glitch-in-signal

器件型号:MSP430FR6043

您好!

我正在尝试在3D 打印管中使用 ECM MSP430FR6043和200kHz 换能器测量质量流量。

我能够测量多个流速设定点的流速、但有时我会遇到一些毛刺、与设定点相比、偏移始终相同(+/- 29kg/h)(请参阅 下面的示例)。

对可能的根本原因有什么想法?

谢谢、此致、

纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    您能否发布与出现这些干扰的区域相对应的绝对飞行时间和 Δ 飞行时间图?   

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    不幸的是、不是。 在没有 GUI 的软件中可以看到这些毛刺脉冲、在该软件中(基于 USSSWLib_V2_30)不会作为输出绝对 ToF 或 dToF (我知道它们可以在"algResults"结构中访问、但我不记录它们...)

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    在相同的测试条件下、GUI 和代码的原始版本是否会出现相同的问题?  您能否确认您为计算绝对飞行时间设置了什么间隔?   

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    是的、有时我在使用 GUI SW 时能够看到"峰值"(请参阅下面的屏幕截图、 其中管道内部没有任何流过)。

    此致、

    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    调试所发生情况的最佳方法是在监控波形的同时打开连续捕获。 在 GUI 中看到问题发生后。 您可以停止连续 ADC 捕获、并在问题发生时查看 ADC 捕获。 您的环境中可能会出现一些不常见的噪声。 如果是这种情况、这将显示在 ADC 采集中。

    BR、
    Leo