This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-SENSORS:Booster Pack 中缺少部件。

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP107, TMP007, TMP117, BOOSTXL-EDUMKII
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916901/boostxl-sensors-parts-missing-from-the-booster-pack

器件型号:BOOSTXL-SENSORS
主题中讨论的其他器件:TMP107TMP117BOOSTXL-EDUMKII

REG:订单查询 T00788597

请仔细查看上传的图像、然后告诉我已连接 TMP107传感器。

我不知道、但 TI 有 q 低质量保证程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    哎呀。  我在这里看到了问题。  这是不可接受的。 我们与为我们构建 launchpad 和演示板的制造商密切合作、有时我们会出于这些原因更换供应商。  我看到您还有盒子吗?  帮我一个忙、然后在包装箱侧面的标签上拍照、上面印有所有信息。

    我将由适当的人员执行该操作、以检查制造商并查看其如何滑动。

    [基于此电路板缺少关键组件的事实、 我说此电路板有缺陷。]

    要更换该钻头、请使用与之前相同的钻头。  联系客户 聊天 并为他们提供此 E2E 帖子的链接。  请告诉我、如果您在使用此嵌入式链接时遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以为我发布了3张图片、显示了看起来是什么标签。

    为了供您参考、我再次在这里发布、它显示了 PCB 上的标签。

    我刚刚要在 PCB 上涂覆符合性涂层,这就是为什么您看到左侧连接器被胶带密封以防止化学品渗透 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    好的、你会爱上这个。

    我被告知 TMP007不应被组装。  我们已经停止了这项工作了一段时间、因为 BoosterPack 即将停产、而且我们的模拟团队希望升级新的温度传感器、因此他们创建了新的传感器 BoosterPack。

    全新传感器 BoosterPack 现已推出: http://www.ti.com/tool/BP-BASSENSORSMKII

    关于您的退货、我将由您决定。  您可以在客户支持团队的聊天中与他们交谈、以获得有关此问题的指导。

    我对这种情况给你造成的前后关系深表歉意。

    如果您需要有关此问题的任何其他帮助、请随时通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我熟悉 TMP117传感器、不明白为什么我需要超精确的温度传感器。  

    事实上、由于封装限制、我不想使用此特定器件;我没有为自己的开发工作安装此特定器件所需的访问波焊机。

    我想要退款或替换为我想要的商品、您需要致电您的 CS 工程师以获得退款。

    您可以发送我想要的升压包、即 BOOSTXL-EDUMKII (https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-EDUMKII?keyMatch=BOOSTER%20PACKS&tisearch=Search-EN-everything)、而不是退款、并向您存档的信用卡收取额外费用

    提前感谢您在这一问题上的合作与协助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    让我看看我能做些什么:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已要求 教育版 BoosterPack MKII、并表示我将支付您的不同价格。

    但是、我收到了 TI 客户服务的一封电子邮件、指示我退还有缺陷的电路板、以便在没有发货退货标签的情况下退款。

    我收到了两块有缺陷的电路板、我对 TI 非常不满、现在我将花更多的时间/金钱从口袋中送回给您。  这是 TI 如何对待客户的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    我向您发送了一份友谊请求。  请接受并阅读我为您提供的服务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 FB、并且打算永远使用它。

    我喜欢你给我送一个替换的部分,但不是加入我们社会的一群残者和精神病患者的费用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    我认为您误解了自己。  我通过此 E2E 论坛向您发送了友谊请求、以便您和我可以进行私人对话、并分享有关如何更换您的详细信息。  

    我不是指 FB。  我不是用户。

    仍有兴趣吗?