主题中讨论的其他器件: Energia
目前、我的产品中使用的是 Atmega 328、该产品使用 Arduino IDE 进行编程
现在、我想改用 MSP430为我的客户提供更多功能、因为有一部分代码与将模拟读数存储到 EEPROM 相关、所以我无法在 MSP430中实现这一点
因此、如果有人可以帮助我更改适合 msp430fr2355的部分代码、那么我可以完成代码中的其余部分
if (storeState == HIGH){
延迟(100);
EEPROM.update (地址、val);//仅当值发生任何变化时才将电压更新到 EEPROM
digitalWrite (storeIndicator、HIGH);
延迟(700);
digitalWrite (蜂鸣指示器、高电平);
延迟(300);
digitalWrite (蜂鸣指示器、低电平);
digitalWrite (storeIndicator、low);
}
上述代码部分是在 Arduino 中制作的
现在、我将使用 Energia IDE
如果您可以在 MSP430中修复具有非易失性闪存存储器的相同代码部分、而不是 EEPROM、则我的程序可能已完成