This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用 SAC 的4-20mA 电流环路

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/915557/msp430fr2355-4-20ma-current-loop-using-sac

器件型号:MSP430FR2355

你好。

是否有任何有关 SAC 中运算放大器线性度的测量数据?

我在4-20mA 电流环路中使用 SAC-L3。

在我的定制板中、SAC1用作 DAC 模式、SAC1用作 OPA 模式、如下所示。

https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/jaju551/jaju551.pdf?ts=1592458738032&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Ftool%252Fjp%252FTIDM-01000

但 OPA1OUT 电压与理想值之间存在2-3%的误差。

这些误差低于或高于三次曲线的理想值、未出现线性。

DACOUT (OPA3OUT)与理想值几乎没有误差、并且具有线性度。

是否有任何解决方案?

此致、

U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 U-SK

    感谢您的发帖! 我是否可以确认以下项目:

    SAC3用作 DAC 模式、SAC1用作 OPA 模式?

    您在此测试中使用的是哪种电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李 晓东、您好!

    感谢你的答复。

    抱歉、我的拼写错误。

    是的、 SAC3 被用作 DAC 模式、SAC1被用作 OPA 模式。

    我们的定制板用于此测试。

    此致、

    U-SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 U-SK

    为了隔离这个问题、我建议我们考虑在 同一定制板上使用更简单的代码(FR2355代码示例 msp430fr235x_SAC_L3_07.c 或 MSP-EXP430FR2355软件示例)来检查 OPA1OUT 中是否仍然存在2-3%的误差。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 U-SK

    我是否可以知道使用简单代码(代码示例)检查是否有任何更新? 谢谢!