主题中讨论的其他器件:MSP-ISO、 MSP-FET、 MSP-EXP430FR2433
我在 MSP430上工作了10年、有一件事令我感到困扰:调试/编程链接不是很稳定。
对于电池供电的应用、通常没有问题、但如果有开关电源、或者在切换高电流/电压时、调试器会断开连接、崩溃、中断...
我最近购买了一个 MSP-ISO 电路板、该电路板使用 ISO1541DR 芯片进行分离。
我希望在 MSP 项目板和编程器之间提供电隔离可以消除这一问题。
遗憾的是、该电路板与我使用的 MSP-FET 不兼容:在隔离器电路板上、SBWTDIO 线路上有150欧姆的上拉电阻、示波器显示编程器无法将其拉低。
我想知道是否有其他与 MSP-FET 兼容的隔离板?