This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-TS430RGC64USB:通过 USB 对 MCU 进行编程

Guru**** 1648860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/918314/msp-ts430rgc64usb-programming-mcu-thru-usb

器件型号:MSP-TS430RGC64USB

大家好、

一位客户有 MSP-TS430RGC64USB、想知道他是否可以 通过 USB 对 MSP430F5528iRGC 进行编程、或者他是否需要 JTAG 编程器。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    所有具有片上 USB 的 MSP430都支持通过 USB BSL 更新固件。 按下目标板上的复位按钮可调用 MSP430上的 USB BSL。 像 BSL Scripter 一样、使用基于 PC 的 GUI、客户可以下载他想要编程到 MSP430中的代码的编译映像。

    但是、当然、客户在编程后将无法获得任何调试功能、而无需使用调试工具、就能够通过调试接口访问 MSP430。

    BSL Scripter https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_Scripter/latest/index_FDS.html

     该工具 https://www.ti.com/tool/MSP430USBDEVPACK 该工具在此软件包下名为:BSL_USB_GUI.exe

    他当然需要使用 IDE 来创建相应的映像。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的澄清。  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo