请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 主题中讨论的其他器件:USB2ANY
您好!
我很难弄清我们在过去几年中多次使用的 EVM 原理图为什么看起来不适用于 USB2ANY 固件2.8.2。 它适用于2.7.0版。 以前版本的布局适用于两个固件版本。 我已经检查了 MSP430、两个电源看起来都是相同的。
插入 USB 后、两种设计中的振荡器均以~ 24MHz 的频率运行。
有什么想法需要寻找什么?
谢谢、此致、
Lee