This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:UART BSL?

Guru**** 2888740 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916549/msp430fr2422-uart-bsl

器件型号:MSP430FR2422
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2433

我正在寻找一款 MSP430FR2422作为运行 Linux 的应用处理器的监控和事件协处理器。

您是否知道 LaunchPad 上是否有可用于稍大的 MSP430FR2433的 UART BSL 示例?

我可能需要让其中一个在内部进行原型设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有针对所有 MSP430器  件的具体 BSL 示例,但《MSP430 FRAM 器件引导加载程序用户指南》可能包含可帮助您的信息。 如果您查看概述表、可以看到这两个器件支持相同的 BSL 功能、并且它们与许多其他器件共享功能。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够解决您的问题?

    Luke