This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:MCU 在下电上电前对 i2c 通信无响应

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913229/msp430fr2533-mcu-unresponsive-to-i2c-communication-until-power-cycle

器件型号:MSP430FR2533

您好!

MSP430FR2533 i2c 从器件停止响应主器件(QCC5124)。 我们的器件以6%的速度出现此问题、其退货率极高。

有关我们如何使用 MSP 的一些背景信息:

我们会定期向 MSP 发送 i2c 命令、以点亮 LED 并读取 ADC。 当 MSP 置位 IO 引脚以通知主器件 ADC 读数发生变化时、读取 ADC。

我们还将在主器件初始化序列期间从 MSP 读取固件版本号。 如果版本号不同、我们将在 BSL 模式下命令 MSP、并通过 i2c 更新固件。 由于自大规模生产以来、主固件从未更新、因此绝不应触发此操作。 这适用于未来的 OTA 更新、我们尚未对其推送更新。

请回想一下以下主题、我们在该主题中得出的结论是 ADC 时钟配置超出了规范范围:https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/844103 

这是否与我们看到的情况有关?

为了尝试确定根本原因、我认为我们首先要确定 MSP430FR2533当前处于何种状态、但我不确定从何处开始、您是否能够提供帮助?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道确切的症状吗? 总线是否挂起(SCL 低电平)? 或者它是否只是否定每个请求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    您是否能够解决此问题? 您对问题有何意见、以更详细地阐明您身边的器件行为?

    超频会导致任何时钟模块发生故障。 因此、当然是潜在的根本原因。

    从开始而言、您是否考虑查看我们的应用报告以调试串行通信?

    此致

    Peter