This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:所有 CapTIvate 块上所有外部电极的最大电容

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06, TPD1E04U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917007/msp430fr2633-maximum-capacitance-on-all-external-electrodes-on-all-captivate-blocks

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:TPD1E10B06

您好!  

在 MSP430数据表中、表5-23列出了所有电极电容的最大值:

问题:

1 -我有16个电极、每个电极都连接到一个引脚上、这300pF 是所有电极的总和还是每个电极块的总和? (即16的每个电极的最大值为300pF/16 = 18pF 或每个电极300)?

2 -电容式输出信号的频率为4-16MHz、是否有进一步降低的方法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    让我检查一下300pF 规格。

    转换频率范围可在16MHz 到250kHz 之间进行选择。  使用的典型频率为2MHz 或4MHz。

    以下是 CapTIvate 设计中心的选择:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我确认所有引脚和块的总电压为300pF。  这意味着、在您具有16个通道的情况下、每个通道(引脚)的电容限制仅为18pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    这听起来预算非常有限、因此每个电极应小于18pF。

    更多问题:

    1-如果我使用固件一次只扫描一个电极怎么办? 那么、每个电极的电容是否为300pF?

    2 -您能否解释一下这一限制来自哪里?

    3 -我要添加 具有12pF IO 电容的 TPD1E10B06DPYT ESD 保护二极管、我是否应该从剩余的18pF 中减去该电容、以仅具有6pF?!

    4-将 CapTIvate 频率降低至250kHz 是否有助于提高该限值(如数据表所述、"4MHz")?

    5 -将 REG 电容器 从1uF 增加到更高的值是否会使该300pF 预算放松?

    6 -如果我的感应电极具有更高的电容、我无法将其推小、我能否在 MCU 引脚和电极之间的470Ohm 电阻器之间添加一个串联的芯片电容器、以获得小于300pF 的总电容?

    7 -最后、我应该能够使用 CapTIvate 电路检测到的最小电容变化是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我要求我们的模拟设计人员进行确认、但他却表示了其他情况。

    此规格假设器件具有4个测量块、FR2633会执行此操作、并且您正在进行并行扫描。

    4MHz 时、最大值为75pF/通道或4 x 75 = 300pF。  我需要了解一下如何在数据表中添加一些说明。

    [引用用户="Ahmed Ibrahim31]1-如果我使用固件一次只扫描一个电极该怎么办? 那么每个电极是否为300pF?[/引述]

    如果按顺序扫描(一次1个通道)、则是的、它将是300pF/电极。

    [引述 USER="Ahmed Ibrahim31"]2-您能解释一下这一限制来自哪里吗?[/引述]

    这是与1uF 外部 REF 电容器一起使用的内部1.5v LDO 的限制。  为了保持较小的芯片尺寸、LDO 设计和1uF 的组合将总充电容量限制为300pF。

    3 -我要添加 具有12pF IO 电容的 TPD1E10B06DPYT ESD 保护二极管、我是否应该从剩余的18pF 中减去该电容、以仅具有6pF?!

    这很高。  TI 还提供了几种其他小于1pF 的 TVS 器件。   例如 TPD1E04U04。

    [引用用户="Ahmed Ibrahim31"]4-将 CapTIvate 频率降低到250kHz 是否有助于提高此限制(正如数据表所说的"4MHz")?[/引用]

    可能、但不确定。  我们在该频率下没有任何测试数据。  我建议尝试使用1、2或4MHz 的转换频率运行。

    [引用用户="Ahmed Ibrahim31"]5-将 REG 电容器从 1uF 增加到更高的值是否会使这个300pF 预算放松?[/引用]

    您会认为是这样、但不是  被告知内部 LDO 设计为使用1uF 电容、该电容不应改变。

    [引用用户="Ahmed Ibrahim31"]6 -如果我的感应电极具有更高的电容、而我无法将其推小、我是否可以在 MCU 引脚的470Ohm 电阻器和电极之间添加一个串联芯片电容器、以获得小于300pF 的总电容?

    否  添加额外的电容没有帮助。  实际上、这会减慢上升时间、迫使您以较低的转换时钟频率运行。  这不一定是坏的、转换将花费更长的时间、如果这对于电池供电的应用、则会影响您的电流消耗。

    [引用 USER="Ahmed Ibrahim31"] 7-最后,我应该能够使用 CapTIvate 电路检测到的最小电容变化是多少?

    这不是规格、但理论上它大约为几个 FF (femto Farad)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    感谢详细的回答、非常有帮助。

    只有两件事

    -第3个问题: 应用报告 SLAA842B–2018年12月–2019年8月修订版《采用 CapTIvateTm技术的 MSP430TmMCU 的电容式触控设计流程》中建议使用 TPD1E10B06,  
     如果我切换到  您建议的 TPD1E04U04、我是否必须更改电阻器?

    对于数字6、我想确保我清楚地传达了它:我指的是一个串联的电容器、而不是像这样并联的电容器

    因此、如果电极比限值稍高、则 MCU 检测到的总电容会更小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我正在与作者核实他为什么推荐 TPD1E10B06。 它可以正常工作、但由于您从如此大的寄生电容开始、因此使用 TPD1E04U04 将有助于减少这些寄生效应。

    关于#6、很抱歉我错过了。 嗯… 我不知道该告诉你什么。  我从未见过这种情况、因此您可能需要进行一些实验来验证它是否起作用。

    好的、你已经达到了我的好奇心。  您为什么拥有或期望如此大的寄生电容?  此应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    作者指出、当时是通用 TVS、适用于大多数 HMI 应用、其中电极上的预期输入电容为~ 30pF 或更低。