This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5505:USB BSL 和 USB PLL

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/915512/msp430f5505-usb-bsl-and-usb-pll

器件型号:MSP430F5505

您好!

可以禁用 USB PLL 的 USB 操作是什么?



此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    这意味着 当 您使用 USB 模块时、启用 USB PLL 和禁用 USB PLL 之间支持的电压范围是不同的。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    感谢你的答复。
    它最终用于总线供电配置。
    是否可以在这个状态下使用 USB BSL?
    是否因为 PLL 被禁用而无法实现?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="DDDOOR "]

    是否可以在这个状态下使用 USB BSL?
    是否因为 PLL 被禁用而无法实现?

    [/报价]

    不知道您的目标是什么、但如果没有48MHz 时钟、USB 将无法工作。

    该时钟可由 XT2通过 PLL 提供、也可由48MHz XT2直接提供、并旁路和禁用 PLL (未记录和超出规格)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    您能否分享有关您的要求的一些详细信息?  

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnson、

    感谢你的答复。

    背景如下。
    客户正在考虑使用 USB BSL 进行固件更新。
    出现无法进行固件更新的问题。 经调查发现、MSP430的电源电压为1.9V。
    但是、对于 MSP430F5505的修订版 D、固件更新工作正常。
    此外、即使在无法进行固件更新的 RevF 中、正常运行的 USB 功能(CDC 类)当前运行在 VCC1.9V、USB PLL 使能。


    如果无法更新 USB 固件、最糟糕的情况下、客户希望执行以下操作:
    作为正常操作中的基本操作、他们希望在连接到 PC 时通知 USB 设备信息、并在 PC 上读取设备信息。 具体而言、读取 PID、VID、序列号。 目的是将其记录在生产线上并与检查结果相关管理。

    正常运行中的 USB 功能(CDC 类)当前在 VCC1.9V 和 USB PLL 使能的情况下运行、因此如果可能的话、有必要继续运行。
    首先、如果您能告诉我它的可能原因、即使它超出规格、也会很有帮助。
    由于客户已确认实际机器上的操作、他们希望按原样继续、但如果您能让我们知道如果客户按原样继续、是否存在任何风险、这将会很有帮助。

    此致、

    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    USB BSL 固件版本 F 默认启用 UPLLEN、因此客户需要提供超过2.2V 的电压、如数据表中的说明。

    对于超出规格的情况、 可能会出现不可预测的问题、建议客户在规格范围内使用。

    此致

    Johnson