主题中讨论的其他器件: MSP430FR2353
大家好、
我正在尝试使用 MSP430FR2355 Launchpad 实现脉动式血氧计设计。 我一直关注参考设计文档 SLAA274和 SLAA458。 我还看到了另一个 TI 文档 SLAA897、其中的设计 非常高效、只需很少的外部组件。 根据下面显示的 SLAA897的设计
Nellcor 兼容 SPO2探头引脚图,引脚2是 IRLED,引脚3是红色 LED,引脚6和7是 GND。
引脚9是光电二极管阴极的输出、引脚5是跨阻偏移引脚。
根据 SLAA897中的设计、在何处连接引脚5?
此外、我应该从外部将 OA0输出连接到 OA2反相输入、还是有一种方法可以通过软件在内部连接它?
此外、是否还有 SLAA897文档中显示的任何设计原理图和参考代码?