This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:执行复位并在 main 开始处启动代码的原理图

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/918201/msp432e401y-schematic-to-do-a-reset-and-have-the-code-start-at-the-beginning-of-main

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我尝试找到原理图和代码的示例、使用开关进行复位、以使我的代码从头开始运行。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两个代码示例将按照您提到的方向运行。 一个是"ADC0_Singleended_多通道 gpiootrigger"

    第二个是"看门狗"。 您可以在 MSP432E401Y LP 包的 CCS TI Resource Explorer driverlib 代码示例中找到这些示例。

    此致

    Peter