This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:总电流/功耗

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/915424/msp-exp430fr2433-total-current-power-consumption

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

大家好、

客户希望使用 MSP-EXP430FR2433并使用超级电容器供电。 他希望通过超级电容器端子了解评估套件的功耗。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    客户可以使用 CCS 中集成的 EnergyTrace 工具来监控 MSP-EXP430FR2433的实时功耗。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    客户对 MSP-EXP430FR2433感兴趣 、但在购买评估模块之前、他想知道功耗是否适合其应用。 原理图和其他文档需要获得美国政府出口批准才能下载文件。 在他购买评估模块之前、我们是否可以提供功耗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    FR2433 MCU 功耗与 MCU 执行的程序有关。

    进入不同的 LPM 模式时、功耗是不同的。

    因此、我认为只有客户才能根据其实际代码测试特定功耗。

    PS: MSP430的功耗、尤其是 FR 系列的功耗应该是 MCU 领域的最高水平。

    此致

    Johnson