This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:时钟频率

Guru**** 2886590 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/918020/msp430f5529-clock-frequency

器件型号:MSP430F5529

我尝试每秒闪烁一次 LED、这是我的代码。

它每秒闪烁一次、但我对频率为何为1Hz 感到困惑。

我使用默认为1MHz 的 SMCLK

如果分频器为8、计数高达0xFFFF、为65535、那么我是否应该每2秒闪烁一次?

#include "msp430f5529.h"

int main (void){

WDT_A_HOLD (WDT_A_base);

P1DIR |= BIT0;

TA1CCTL0 = CCIE;
TA1CTL = tassel_2 + MC_2 + TACLR + ID_3;
//TA1CCR0 = 65535;
//TA1EX0 |= 0x0000;

_bis_SR_register (GIE);//启用可屏蔽中断*

while (1){/* CPU 不执行任何操作、因此不会造成损害*/}

返回(0);

#pragma vector=Timer1_A0_vector
_interrupt void Timer1_A0_ISR (void)

P1OUT ^= BIT0;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中断速率为1MHz/8/65536=~2个中断/秒 每个中断半个 LED 周期、因此大约为1Hz。

    我认为 SMCLK 实际上是1.048576MHz。 有时这很重要。 (但这次不是)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我的错。

    中断会更改相当于1Hz 的状态。