This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:XCAP 位域模式

Guru**** 2768405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917702/msp430fr6989-xcap-bit-field-patterns

器件型号:MSP430FR6989

为了配置这个器件 UCSCTL6寄存器中的 XCAP 位域、我必须使用外部晶振的负载电容。 这些字段用于选择内部提供的电容器的正确组合、以便对负载做出反应。 但是、第180页的微控制器用户指南(SLAU208M)未能解释各种负载的位模式、告诉我参考器件专用数据表、但也未能解释各种负载的位模式。

此信息可在其他用户指南中找到、例如 x2xx 系列(SLAU144)、但不在 x5xx 和 x6xx 系列指南中找到。

是否有人知道与这些图形相关的位模式和电容值。

--------

请注意、此器件的头文件不会定义 UCS 寄存器及其位字段的符号、而不是该线程的一部分。 我无法访问这些寄存器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难过...我阅读的用户指南错误。 我正在阅读的不是 FR58xx、FR59xx 和 FRxx 指南(SLAU367)、而是 x5xx 和 x6xx 指南(SLAU208)。 男孩、我是否觉得愚蠢。

    不要犯与我相同的错误。 确保阅读正确的指南!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴你找到了它!   

    谢谢、

    JD