This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:UCS 模块寄存器及其位字段未由 MSP430FR6989.H 定义

Guru**** 2506115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917442/ccs-msp430fr6989-ucs-module-registers-and-their-bit-fields-are-not-defined-by-msp430fr6989-h

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

是否有人可以向我解释为什么 FR6989头文件未定义统一时钟系统(UCS)模块寄存器及其位字段(如5xx 和6xx 用户指南(SLAU208M)所述)? 如果我们不能使用它们的符号、我们如何访问这些寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难过...我阅读的用户指南错误。 我正在阅读的不是 FR58xx、FR59xx 和 FRxx 指南(SLAU367)、而是 x5xx 和 x6xx 指南(SLAU208)。 男孩、我是否觉得愚蠢。

    不要犯与我相同的错误。 确保阅读正确的指南!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生的情况。  很高兴你找到了它!   

    谢谢、

    JD