This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2332:电路设计:应该对未使用的引脚执行什么操作

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917893/msp430g2332-circuit-design-what-should-i-do-with-unused-pins

器件型号:MSP430G2332

您好!  

我不熟悉 MSP430 MCU。 这是我的原理图。

以下是我的问题:

1、引脚10、11和引脚18、19等未使用的引脚应该怎么处理?

我是让它们浮动还是应该使用上拉/下拉电阻器(我应该使用什么值)?  

2. P1和 P2引脚的最大灌电流/拉电流是多少?

此致、

小明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xiaoming、

    只需断开未使用的引脚、并确保在软件初始化时将其设置为输出低电平。 这样可确保引脚输入阻抗较低(避免外部信号耦合到高阻抗输入)和任何电流泄漏。

    至于最大电流、我认为每个引脚允许的最大电流为+/-6mA、但对于所有引脚、最大组合电流为+/-48mA。

    Gabriel