This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:最小管道直径?

Guru**** 2503685 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP430FR6007, MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917228/msp430fr6043-minimum-pipe-diameter

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6007MSP430FR6047

团队、

通过查看 MSP430FR6043数据表第1页、我们可以看到管道直径范围为15mm 至1000mm。
对于 MSP430FR6007和 MSP430FR6047等其他器件、数据表中未提及管径。

-15mm 是否与我们未对直径小于15mm 的器件进行测试有关? 或者、它是否是超短距离技术本身(即波长范围和测量精度)的限制? 还是 MSP430侧感应(USS 模块、库、GUI 工具等)的限制?

-对于特定用例、管道直径为5 mm 至15 mm。 假设我们在此用例中找到管道和桁架、MSP430FR6043端会有什么限制?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anber 您好、

    MSP430FR6043最初面向气体计量应用、因此管道尺寸参考与气体管道相关。   

    在水计量方面、我们已经使用 DN-25管道进行了测试、但也可以使用更小的管道。  

    在这些尺寸下、我假设这将是一个钳位应用。  由于直径如此小、问题在于换能器的间距非常小。  因此、测量的分辨率将受到影响。  换能器如此接近时、还会出现噪声和反射问题。  不过、这可能会被足够好地过滤。  

    我认为5mm 测量值很难获得准确的测量值、但15mm 应该可以。  5mm 是 ID 还是 OD?