This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:为屏蔽电极配置引脚

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917604/msp430fr2633-configure-pin-for-shield-electrode

器件型号:MSP430FR2633

您好!

我正在尝试创建接近传感器、并一直在查看 MSP-CAPT-FR2633开发套件文档中所述的参考设计 CapTIvate-Proximity。  https://www.farnell.com/datasheets/2003068.pdf

特别是、我正在尝试在下面的文本中弄清楚如何配置 CAP1.3:
'该模块的4个电极连接到 CAP0.3、CAP1.3、CAP2.3和 CAP3.3。 CAP1.3用于屏蔽电极、屏蔽电极是 PCB 底层的实心平面、并且是 PCB 顶层3个区域周围的环"

非常感谢为如何做到这一点提供的任何指导。  

此致、
格里戈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grigory、

    这很简单。  接近传感器配置为4按钮传感器。 CAP0.3、CAP2.3和 CAP3.3是目标通道、CAP1.3是保护通道。

    这意味着、当扫描传感器时、测量所有4个通道。  在用户的回调函数中、您将查看3个相关通道的读数、以确定是否存在接近以及您要执行的操作。  您不会对安防通道执行任何操作。  其目的仅在于将 PCB 背面的屏蔽驱动至与所需的3个通道相同的电位、从而将这些通道与由工作台或 PCB 所处的任何其他元件引起的接地寄生效应隔离开来。

    pdf 中的接近 PCB 已停产、其示例代码不再可用。  但是、我从后面有一个副本、并将在这里发布。  该 zip 文件包含 MSP430源代码以及 CapTIvate 设计中心项目。  请注意、如果您在设计中心的最新(较新)版本中打开此项目、您将看到一条消息、表示该项目已旧。 如果您只想查看设置、则可以忽略该设置。  如果您有此 PCB 并希望对目标进行编程并与设计中心进行通信、那么您需要在您的设计中心版本中创建一个新项目。

    这可能有助于您了解它的工作原理。

    e2e.ti.com/.../CAPTIVATE_2D00_PROXIMITY.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    非常感谢您的快速详细回复。 这很有帮助。 我正在使用自己的 PCB、但我应该如何配置它非常清楚。

    此致、
    格里戈里