This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5507:MSP430F5507IRGZR 引脚方向卷带

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/917187/msp430f5507-msp430f5507irgzr-pin-orientation-in-reel

器件型号:MSP430F5507

大家好、团队、

您能否确认 MSP430F5507IRGZR 卷盘中的引脚1方向? 我查看了数据表、在 封装材料信息 第112页找不到该 OPN。 您还可以共享 磁带间距吗?

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我实际上不知道从哪里获得这些信息。  我假设它在某个位置、   但我无法自己找到它。   

    让我看看我是否能找到答案、但可能需要几天时间。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我想您搜索的所有信息都在第112页上。 我在下面的图片中为您做了标记、如果您需要其他信息、请告诉我。