This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:MSP-Gang 编程器和 SWB 替代产品?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP-FET, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916904/msp430fr2512-msp-gang-programmer-and-swb-alternatives

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:MSP-GANGMSP-FETUNIFLASH

团队、

我只想检查 一下 MSP-Gang 编程器是否仍然是我们建议在生产现场用于闪存编程的工具。
您能确认我们建议使用的是什么吗?
- TI 是否提供了其他替代方案?

使用案例是通过 SWB 接口(即 JTAG)在生产线上对 MSP430FR2xxx 片上闪存进行编程、并通过脚本编写实现操作自动化。
- MSP-Gang 编程器是否支持 SWB 接口? 如果没有、我们还可以使用什么替代方法来允许脚本编写?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    是的、我们仍然建议使用 MSP-Gang 进行生产编程、它确实支持逐线 SPI (SBW)和脚本编写。   

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JD,谢谢。

    MSP-FET 也可用于生产编程吗?
    通常、它可以与 CCS 脚本一起使用(请参阅 此处)、以便通过 SBW 在客户电路板上自动刷写?

    除了 MSP-GANG 上的多个目标处理之外、MSP-GANG 在生产编程方面比 MSP-FET 有哪些优势?

    提前感谢。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、您好!

    绝对可以使用 MSP-FET。  我不太熟悉 CCS 脚本编写器、但这可能是 UniFlash 中包含的内容。  Uniflash 可支持 GUI、命令行或脚本编程接口。  

    我想说的是、MSP-GANG 最大的优势是多个目标。  它还可以在独立模式下工作、在该模式下、固件映像下载到编程器、无需 PC。  还可以自定义.dll、以便它可以处理序列化等操作。  最后、我认为编程速度也会更快一些、但我对这个并不积极。    

    谢谢、

    JD