This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2632:为低功耗应用配置 TEST/SBWTCK 引脚

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916726/msp430fr2632-configure-test-sbwtck-pin-for-low-power-use

器件型号:MSP430FR2632

您好!

我们在 TEST/SBWTCK 引脚中有100k 上拉电阻(根据建议的设计)、并且使用 FR2633_UltraLowPower_FourButtons-Demo 项目时电流过大、为30uA。

我移除了上拉电阻、并确认由于该上拉电阻、有30uA 的额外电流。

如何将该引脚配置为高阻抗或高阻抗设置以防止此电流泄漏? 我找不到此引脚的任何 Px.x 编号。

通常、我配置如下引脚:

P1OUT =(0);
P1DIR =(GPIO_PIN0 | GPIO_PIN6 | GPIO_PIN7);
P1SEL0 =(GPIO_PIN2 | GPIO_PIN3 | GPIO_PIN4 | GPIO_PIN5);
P1SEL1 =(0);

但无法找到如何配置 TEST/SBWTCK 处于低电平状态。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomas、

    您无需在 TEST/SBWTCK 引脚上使用外部上拉电阻器。  该引脚上有一个内部下拉电阻器。  您为什么认为您需要一个?

    您无法配置此引脚、因为它不是作为 GPIO 引脚共享的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将更改设计。  我们的电子产品设计人员在一些应用手册中看到了这一点、不知道在哪里。