This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A-EP:更快的定时器时钟

Guru**** 2788435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/915712/msp430f5438a-ep-faster-timer-clock

器件型号:MSP430F5438A-EP

我的 MCU 内核的运行速度可高达25MHz。 但是、我需要更精细的(10nS)时间片、并希望我的计时器(TB0)由更快的时钟(100MHz)供源。 TB0CLK 或 INCLK 输入能否比 DCO 生成的 CPU 时钟快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    器件上的最大 MCLK 为25MHz。  外部振荡器的最大频率为32MHz。  我们没有任何可以使用100MHz 时钟源的 MSP430。  MSP432具有48MHz 和120MHz 控制器。

    https://www.ti.com/microcontrollers/simplelink-mcus/wired-mcus/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的快速回复。 我了解器件的内部和外部示波器最大额定值。 我的问题是、计时器是否可以来自更快的输入(快于 CPU)

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Fred Assadi]'我的问题是、计时器是否可以从更快的输入中获得(快于 CPU)数据表显示最大外部计时器时钟频率为25MHz:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Eddie LaCost ]我们没有任何 MSP430可以使用100MHz 时钟源。 处于高分辨率模式的 MSP430 Timer_D 模块应该允许高达256MHz 的内部时钟频率是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、您好!

    感谢您对高分辨率计时器 D 选项的建议。 似乎很少有芯片在它们中包含该模块、但我很高兴了解它们在未来项目中的存在。 再次感谢!

    Eddie、

    我正在寻找任何提示或技巧、通过使计时器源时钟的上升沿和下降沿计数或某些此类选项、您可以为计时器源时钟获取一些速度电压(如2倍或4倍)。 但您似乎说25MHz 是最大时钟速率、再也不能做任何事情了。

    请注意、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Fred Assadi"]

    我正在寻找任何提示或技巧、通过使计时器源时钟的上升沿和下降沿计数或某些此类选项、您可以为计时器源时钟获取一些速度电压(如2倍或4倍)。 但您似乎说25MHz 是最大时钟速率、再也不能做任何事情了。

    [/报价]

    检查此主题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供链接 Zrno。 我读取它。 但是、我在计数器模式下使用计时器、而不是进行捕获、因此我不对任何内容进行计数。 相反、我使用 TB0.x 输出输出波形。 我看不到您提出的解决方案如何能够解决我的问题。