This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:器件无法正常工作

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916846/msp430fr6989-part-does-not-work

器件型号:MSP430FR6989

当 Launchpad 加载了开箱即用演示程序时、无 LCD 显示输出。

以前与 TI 支持人员的电子邮件往来坚持认为、为了更换/更换有缺陷的电路板、我必须在该论坛的 E2E 论坛中的此处地址。

客户请求 TI 更换有缺陷的电路板是一个可怕的过程/负担。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Kwang,

    好的、让我们看看我可以为您做什么。  由于我不知道您联系的人员的历史、您是否记得转到我们 的客户退货网页

    您是通过经销商还是直接从 TI 购买的?

    如果您是通过经销商购买的、则需要联系经销商进行更换。

    出于好奇、您能否使用下面显示的用于切换 launchpad 上红色 LED (P1.0)的简单代码对 FR6989进行编程?  这将告诉我 MCU 问题是否存在。  确保在进行编程时未看到编程器发出的任何错误消息。  

    您使用的是 CCS 吗?  Windows PC?

    #include

    int main (空)

       WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;              //停止 WDT

       //配置 GPIO
       P1DIR |= BIT0;                         //清除 P1.0输出锁存器以实现定义的加电状态
       P1OUT |= BIT0;                         //将 P1.0设置为输出方向

       PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;                  //禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式
                                               //激活先前配置的端口设置

       while (1)
       {
           P1OUT ^= BIT0;                     //切换 LED
           _DELAY_CYCLES (100000);
       }

    在这里、我得到了 切换 P1.0的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     回复 TI 的电子邮件查询、发送电子邮件至:ticsc@service-now.com

    我回答说:

    在之前的聊天对话中、我相信我说过没有运行开箱即用演示程序的 LCD 显示屏。

    此演示程序已使用 CCS 版本10加载到 LaunchPad 中。  

    我相信 TI 能帮助您从我那里获得缺陷器件、并找出 LCD 显示功能出现的问题、这对您有利。

    我真的没有资源来解决 LCD 显示屏的功能问题。

    此外、此批次的订单号为 T00788597 、案例号为 CS0219439

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    我已接触到命令链、以帮助了解这一点。

    感谢您提供附加信息。  我正在尝试联系销售团队以了解此信息。

    是的、我们当然想知道这是否是缺陷。

    为了尽快帮助您、 我仍然需要知道您从哪里购买 launchpad?

    此外、您是否有机会尝试对简单示例进行编程以测试 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    我与我们的客户支持人员交谈、他们表示只有您通过 TI.com 购买此 Launchpad、他们才能提供帮助。

    如果通过经销商购买、您需要联系他们。

    假设您是通过 TI.com 购买的、 我需要您的帮助来确定故障是什么、这就是您需要尝试该简单代码的原因。

    确定有缺陷后、我将注意到、在本主题中、您需要通过 聊天界面联系 TI 支持 、并提供指向此 E2E 主题的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此订单批次是通过 TI.com 完成的。

    这就是我包含订单号 T00788597的原因。  请参阅先前的帖子。

    请仔细阅读我的回复、以便我们可以消除这种令人烦恼的通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    该订单号与您的 TI 帐户绑定。  我无法访问这些信息。  我只是按照客户团队的指示为您提供更换服务。

    我的工作只是帮助确定问题所在。

    好的、根据您的描述、LCD 显示屏或 MCU 出现故障、我认为此 Launchpad 需要更换。

    下一步是通过 聊天界面联系 TI 支持 、并提供指向此 E2E 主题的链接。  客户团队中的人员将处理您的退货/更换事宜。

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您正在努力提供帮助。

    我刚没有耐心、只有4块电路板中的2块电路板有缺陷。

    您还能帮助我解决这个传感器板吗?   https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/916901

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwang:

    实际上、我感谢您的耐心等待。  您会认为更换有缺陷的电路板是一件简单的事情。

    我对另一个线程做出了响应。