This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-PGMR:使用 MSP430FR2676对定制板进行编程

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, CAPTIVATE-PGMR, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916503/captivate-pgmr-program-custom-board-with-msp430fr2676

器件型号:CAPTIVATE-PGMR
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2676ENERGYTRACE

我有一个包含 MSP430FR2676 MCU 的定制板。 我正在使用定制板上的3.3V LDO 在本地为 MCU 供电。 我使用了定制板上的20引脚 CAPTIVATE-PGMR、使用2线接口对 MSP430进行编程。 虽然我能够对 MCU 进行编程、但我注意到、如果我断开电路板的电源但让 CapTIvate 编程器保持连接、则编程器通过 VCC_TARGET 引脚(即引脚18)为电路板供电。 下面是根据 CAPTIVATE-PGMR 设计中心说明捕获的编程器接头、其中显示引脚18是目标 VCC 引脚(或我假定的那样)。 根据 CAPTIVATE-PGMR 原理图、引脚18是一个输出引脚(由3.3V LDO 供电)。 由于我在本地为电路板供电、我是否应该断开引脚18以避免这种反向电源情况? 编程器是否需要 VCC_Target 参考电压、或者编程器上的参考电压是否固定为3.3V? 设计说明未明确说明这一点。

下面是我的原理图中显示引脚18上3V3_MSP 的编程器接头部分。 此网络由本地3.3V LDO 供电、该 LDO 也为其他外设供电。 那么、再说一次、我的问题是、我应该从引脚18上断开3V3_MSP 的连接吗?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    由于您的电路板是自供电的、因此您无需连接编程器上的引脚18。  CapTIvate 编程器在引脚18上提供3.3V LDO 输出、主要用于为 CapTIvate MCU 板供电。 还有一个3.3V 计量输出引脚、该引脚来自 EnergyTrace 直流/直流转换器、该转换器也位于编程器板上、用于在 Code Composer Studio 中测量目标器件的电流。

    从技术上讲、要对您的目标硬件进行编程/调试、您只需要2个 Spy 线控引脚(SBWTCK_TST 和 SBWTDIO_RST)和接地。  但在设计电容式触控界面时、客户通常会设计一个5或6引脚连接器、并连接 SBW 引脚、接地以及 UART 或 I2C 信号、以便在传感器调优和开发期间与 CapTIvate 设计中心进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dennis!