This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:休眠模式下、低电池电压比较器重复周期数

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916446/msp432e411y-repeating-low-battery-comparator-cycles-out-of-hibernation-mode

器件型号:MSP432E411Y

您好!
我能否询问休眠模块中的电池电量不足检测模块?
(TRM 第477页)

我的客户希望在休眠模式下自动重复低电池电压比较器周期。 即运行/睡眠/深度睡眠模式。
有可能吗?

我们发现 HIBCTL.BATWKEN 位良好、但它只能在休眠模式下工作。
我们还找到了 HIBCTL.BATCHK 位、但它每组工作一次。


我们知道 POR/Pok/BOR 功能、我将询问我的客户是否也可以接受这些功能。 因此、请提供有关低电池电量比较器的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、你是对的。

    在休眠模式下、 可以 使用 HIBCTL.BATWKEN。

    如果不处于 休眠 模式、客户需要手动设置 HIBCTL.BATCHK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冬季、

    非常感谢。 非常清楚。