This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR4133:CCS/MSP430

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916506/ccs-msp430fr4133-ccs-msp430

器件型号:MSP430FR4133

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚购买了其中一款新型 Launchpad msp430fr4133。 我尝试使用它、在尝试访问器件时、我收到一条通知、表示 Launchpad 固件需要更新。 我单击了"Update"按钮、eZ-FET 上的两个红色/绿色 LED 都亮起、并且"Out-on-a-Boy"项目 停止运行。 它就在那里、直到我注意到与出现在"Console"窗口中的器件通信时出现错误、并且它停止死机。 现在、无论是在 Linux 中还是在寡妇中都无法识别 Launchpad。 在 CCS 窗口调试显示"TI MSP430 USB1/MSP430 (已断开连接:未知),我刚刚购买了此套件,甚至没有运行第一个应用程序,请帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    通常、如果固件更新失败、调试器部分可以恢复。 因此、如果您可以使用另一台 PC 或在还原初始 PC 后尝试、您可能能够恢复 LP。 但当然、可能会发生这样的情况、即您将无法恢复工具。 在这种情况下、您可以返回该 LP 并获取新 LP。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。