This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:MSP430FR2633 BSL 软件调用

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916568/msp430fr2633-msp430fr2633-bsl-software-invocation

器件型号:MSP430FR2633

您好!  

我了解 MSP430支持以下两种功能:调用 SW 和 HW BSL、以将新的 FW 映像刷写到其中。

问题:如果我要依赖 SW 调用、我是否需要对原理图进行任何更改? (我是否需要在 TEST 引脚上施加这两个脉冲并释放 RST)、如 HW 调用部分所述?

此原理图是否足够、我可以通过 UART 引脚上传 FW 映像?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    如果您计划使用软件调用、您的原理图看起来不错。  测试和 RST PI 序列不是必需的、并且您为 UART 连接了正确的引脚。  

    当您有一个新器件(空白)时、它也将在 BSL 模式下自动加电。  对应用程序进行编程后、您可以按照用户指南第3.3.1.1节中的说明跳转到 BSL。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau550z/slau550z.pdf