This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:在 SYS16发生后

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/915797/msp430f5510-after-sys16-occurs

器件型号:MSP430F5510

您好!

客户对 MSP430F5510的勘误表有疑问。 SYS16

「器件上电后 Vcc 快速斜升可能会导致复位」

 

客户的应用程序中似乎出现了 SYS16、因此请让我检查以下内容。

 

问题1:

这是否是 BOR 多次出现的勘误表? 或者它是否复位一次、然后应用程序正常工作?

 

问题2:

如果此勘误表导致复位、用户是否必须断电?

 

问题3:

这发生在 dV/dT > 1V/100us 时。 是否有发生次数和频率报告? (例如1/1000次、1/1000芯片)

 

客户测量了灯。 我建议客户改进。

0 - 1.7V dV/dT:1.5V/100us

1.7V~ dV/dT:0.5V/100us

 

此致、Rei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、我

    问题1:这是否是 BOR 多次出现的勘误表? 或者它是否复位一次、然后应用程序正常工作?

    答案:1次。 发生复位。

    问题2:如果此勘误表导致复位、用户是否必须断电?

    回答:不能断电。 但在这种情况下会发生复位。 复位将影响应用。

    问题3:这发生在 dV/dT > 1V/100us 时。 是否有发生次数和频率报告? (例如1/1000次、1/1000芯片)

    答:我认为这种现象可以重复。 当 PSS 高侧电压(DVCC)在2V 至3V 范围内斜升、斜升速率高于或等于100us 时、PSS 高侧欠压(BORHV)会生成故障复位、该复位会复位整个芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 很抱歉、我不太理解、因为使用了 DS 和 UG 中的不同词语。

    问题:我了解有关此勘误表的以下内容。 正确吗?

    超过阈值 V (SVSH_IT–)后、如果斜坡速率为 dV/dT>1V/100us、则 POR 将发生一次。 如果即使 POR 发生一次、应用程序也不起作用、则可以连续运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、我

    您能评论一下中的描述在哪里? 我在 MSP430F5510DS勘误表上找不到说明

    "超过阈值 V (SVSH_IT–)后、如果斜坡速率为 dV/dT>1V/100us、则 POR 将发生一次。 如果即使 POR 发生一次、应用程序也不起作用、则可以连续运行。"

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaodong、

    感谢你的答复。 这是我对 SYS16的解释。 我想知道这是否正确。

    例如、SYS16"这会导致器件复位。"
    这是什么类型的复位?(POR? BOR?)

    根据"在 Vcc 超过欠压阈值后"的解释、
    我解释该 Vcc 为 V (SVSH_IT–)、并发生一个 POR、
    可以重置一次的应用程序(例如、客户的应用程序是 USB HID)、这无关紧要。

    很抱歉、有很多问题。 我想了解有关此勘误表的更多信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、我

    我检查了 CDDS 中的说明和波形。

    。为:μ A 当 PSS 高侧电压(DVCC)从2V 斜升至3V 且斜升速率高于或等于100us 时、PSS 高侧欠压(BORHV)会生成故障复位、从而将整个芯片复位

    请查看我对您问题的回答。

    问:这是什么类型的复位?(POR? BOR?)

    答:BOR

    问:可以重置一次的应用程序(例如、客户的应用程序是 USB HID)、无关紧要。

    A:BOR 在 DVCC 上升后发生一次、如上述情况。 应用程序可被复位一次