This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916142/msp430fr4133

主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133

您好!

我想基于 MSP430FR4133构建温度测量系统、但我找不到任何相关的原理图。  

请帮我解决这个问题、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示例 msp430fr413x_ADC10_16.c 演示了内部温度传感器:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AL42JTImOOwWpUAlbx0W1w__IOGqZri__LATEST

    产品页面包含指向一个(或多个?)的链接 恒温器参考设计。

    https://www.ti.com/product/MSP430FR4133

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、片上温度传感器只能测量 MCU 的温度、如果我想测量外部温度、就不能使用内部温度传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部温度传感器测量封装内部、因此不是环境温度传感器。 我相信它读取的值是在已知的环境偏移处。 更困难的部分是、如果您想在盒子外测量(您没有说过)。

    我一直使用外部温度传感器。 该恒温器参考设计(TIDU516A)使用热敏电阻、我希望可以通过热敏电阻将其插入您的盒子中。 TI 还制作了温度传感器 IC 的集合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想我必须连接另一个传感器。