This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:将 MSP432与 LCD 16x2连接

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916172/ccs-msp432p401r-interfacing-msp432-with-lcd-16x2

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我们是学生、我们很难找到用于 发送 ADC 从传感器获取的数据并将其发送到 LCD 16x2。

https://components101.com/16x2-lcd-pinout-datasheet 这是 LCD。

我们做了一些研究、但我们没有找到它的工作原理以及如何发送这些数据。

您能给我们一个 CCS 示例以更好地理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信有一个 LCD 库、但如果您想快速开始、我建议您使用以下其中一个库:

    更易于操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是适用于您的 LCD 的库: