This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:无法从 LDC 读取

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/916146/msp430fr5969-unable-to-read-from-ldc

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:LDC1101

您好、论坛专家、

我能够成功地为 SPI 编写驱动程序、并尝试初始化 LDC1101。 但情况是、我能够在示波器上写入寄存器并验证信号、但当我尝试读回它时、它未成功读出。 请任何人告诉我为什么会发生这种情况。 LDC1101需要采取哪些步骤、因为我很困惑、如果有任何帮助或信息、我会非常感激、我会感谢您的行为。 请仔细查看我的代码、我将其作为文本文件附加、以便此帖子看起来很干净。 我非常确信、在配置之前、我们需要将传感器置于睡眠模式。 PFA

e2e.ti.com/.../new-2.h