This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:用于 MAC 和 MII/RMII 引脚的 MSP432E411Y 示例程序、用于连接外部以太网 PHY

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/915174/msp432e411y-msp432e411y-example-program-for-mac-and-mii-rmii-pins-to-connect-an-external-ethernet-phy

器件型号:MSP432E411Y

大家好、

在我的一个应用中、我使用的是 MSP432E411Y。 在此过程中、我将使用2个以太网 PHY;一个是其内部 PHY、另一个是使用其 MII/RMII 引脚的外部 PHY。

是否有用于如何使用此代码的示例代码?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 URVI、

    安装 MSP432E4 SDK 后,您可以找到一些示例代码: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-MSP432E4-SDK

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Johnson:

    我查看了示例、但没有找到任何使用 MII/RMII 硬件接口的以太网外部 PHY 示例。

    我想使用2个以太网(RJ45)端口:一个是使用其直接以太网接口、另一个是使用外部以太网接口(MII/RMII)...

    共享相同的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 URVI,

    MII/RMII 硬件接口通过硬件实现、 如果您想使用以太网模块、只需初始化寄存器即可。

    我们提供了协议层包来帮助您直接使用此模块。

    此致

    Johnson