This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:CapTIvate、可扫描64个以上的电极

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/915649/msp430fr2676-captivate-to-scan-over-64-electrodes

器件型号:MSP430FR2676

您好!

您能否告知 CapTIvate 是否可以扫描大于64的电极?
我知道最大数字基本上是自我16和相互64。

我们尚未决定自我/相互模式。

每个扫描完成都可以调用回调函数
来控制 GPIO 和外部晶体管、然后切换电极。

但您是否还会发现其他问题?
例如,我希望用户代码能够处理>64个电极参数
并为即将进行的扫描初始化 CapTIvate 硬件、但我不确定 这是否可行。

我担心某些参数、如 LTA、校准或滤波的参数、无法从 CPU 更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki、您好!

    感谢您联系 E2E 论坛。

    作为起点、我建议查看我们 的技术指南 (我认为您已经知道)。

    简要介绍了如何实现 CapTIvate IP。

    与可用的电容式触控 IO 相关、我们有一个基本模块、其中包含4个电容式 IO。 这也是最小的版本。 链接

    为了增加电容 IO 的数量、我们添加了其他模块。 该特定器件由4个块组成、可实现16倍电容 IO。

    这也是我们产品中最大的版本。 正如您正确指出的那样、这会导致单个器件最多支持16个自电极和64个互电极。

    问题1:不、我们没有支持更多的器件。

    Q2:如果您要查找多达64个电极、则需要进行互操作(我不知道是否有器件在自模式下支持超过64个电极)

    问题3:可以。 每次扫描后(CAPT_appHandler()),您可以调用回调函数来执行您的应用程序代码。 可在技术指南 链接中找到示例

    可以通过使用两个器 件来实现解决方案、这两个器件可以由主机控制、也可以在主/从配置中工作。 但我们没有这样做、我们也没有任何有关这方面的信息。

    您能详细介绍一下该应用吗?

    希望以上答案有所帮助。

    此致

    Kostas