This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F1611:计算扩展模式的采样时间

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/915184/msp430f1611-calculating-sample-time-for-extended-mode

器件型号:MSP430F1611

我想计算扩展模式的采样时间。 正如在扩展模式下的手册中写入的那样、SAMPCON 将在 SHI 高电平时间内保持高电平(基本上由这个信号控制)。 我不知道什么是 SHI 信号? 它说 SHSx 位可以选择 SHI 源、SHSx 位来自 ADC12SC 位、Timer_A 输出单元1、Timer_B 输出单元0和 Timer_B 输出单元1。 如果我选择 SHS 位为 Timer_A 输出单元1、这是否意味着我的 SHI 信号与此相同?

以及 ADC12SC 位在那里执行的操作、它怎么可能成为一个源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南背后的概念(SLAU049F)图17-3/4:对于定时器触发器(SHS>0)、SHI 来自定时器输出(OUTMOD)、实际上是一个 PWM 脉冲。 您不需要将输出路由到引脚--设置 SHS 就足够了。 SAMPCON 是基于 SHI、SHP 和 SHT.

    当 SHP=0时、采样/保持时间与 SHI 脉冲的高电平部分一样长。 如果 SHP=1、采样/保持周期由脉冲的前缘开始、并且长度与 SHT=1中指定的长度相同(后缘无关紧要)。  

    我非常确信、当 SHS=0和 SHP=0时、您使用 SC 位(高电平然后低电平)来创建这个 PWM 脉冲。 (我想我是偶然地做过一次这个。) 这个组合并不是很有用、因为采样/保持周期取决于 CPU 指令时序、所以很难确定它实际的时长。

    [编辑:轻微修改措辞]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我现在明白了。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想问、当 SHS=0 ADC12SC 位为1时、我们需要对输出引脚进行路由吗? 假设我们设置 SHP=1、并且设置 SHT=1或仅设置位1对于触发采样会话非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、ADC12SC 没有外部引脚、因此不需要为这种情况路由引脚。 如果 SHP=1 (且 SHS=0)、则设置 SC=1并自行清除。