This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:应用代码+ DLMS 库+计量库是否可安装在128KB 中?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6736, MSP430F6749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/912996/msp430f6736a-can-application-code-dlms-library-metering-library-be-***-in-128kb

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件:MSP430F6736MSP430F6749

大家好、

 MSP430F6736提供的用于编程的非易失性存储器空间为128KB。 现在假设"单相2线智能能量计"的应用代码将重约30kB。留给 DLMS 和计量库的剩余空间约为98kB。此外、我发现 的用于此(单相2线)计量应用的库大小约为55kB http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/EnergyMeasurementDesignCenter/1_30_00_00/release/EnergyMeasurementDesignCenter_1_30_00_00/docs/api_guide/html/index.html

现在、DLMS 库的左侧空间为43KB。能否让 TI 团队的人员验证这个左侧空间是否足以容纳 TI 为 DLMS 提供的库。 该库的 Kalkitech 认证状态是什么?

此外、TI 为测试和开发目的提供了哪些 DLMS 开发工具?

任何相关人员请尽快回复。

提前感谢。

Pralay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    我需要一天或两天的时间来联系我们的 DLMS 专家、以解决您的问题。 当我听到他们的反馈时、我将更新该线程。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复。 我肯定会等待您的回复。

    此致、

    pralay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    我仍在等待我们的 DLMS 专家的反馈。 我又对它们进行了 Ping 操作、并将告诉您。 感谢您的耐心。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    很抱歉、我错过了您之前的帖子!

    如果您计划构建单相智能仪表、我建议使用 MSP430F6749作为智能仪表(根据印度规范)、需要额外的 OTA 内存、并且需要端到端加密、这对于硬件 AES 块更有效。

    借助 MSP430F6736、您可以构建非 AMI DLMS 仪表。 我们有几个客户使用了这种方法。

    此致、

    Chander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 和 Chander 的宝贵答复。

    正如 Chander 非常正确地指出的、"智能仪表(根据印度规范)需要额外的存储器来进行 OTA 并需要端到端加密"、MSP430F674x 系列的建议解决方案是最佳选择。

    此外、我们有兴趣了解计量和 DLMS 库的大小。因此、您能否向我们提供每个库的最新版本?

    提前感谢。

    此致、

    pralay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pralay、

    我们已记下您的电子邮件 ID。 我们将离线与您联系。 我建议您从帖子中删除您的 ID。

    此致、

    Chander