This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:MSP430AFE253是否附带任何预加载的固件?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, UNIFLASH, MSP-FET, MSP430AFE251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/913921/msp430afe253-does-msp430afe253-come-with-any-preloaded-firmware

器件型号:MSP430AFE253
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FETMSP430AFE251

大家好、
这个问题似乎很愚蠢、我已经使用 MSP430AFE253设计了一个定制的能量计板  
我尝试通过 UART 引脚将其连接到我的笔记本电脑、校准软件不会检测到它、并且 Uniflash 软件也会检测到它。
我应该使用 Spy Bi 导线连接到 Uniflash 软件吗?

谢谢、此致
Paul Canon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    对于您的定制板、您是否实现了与 EVM430-AFE253S 设计相同的 JTAG 连接? 我怀疑您的定制板不能通过 UART 进行通信的原因是因为它未进行编程。 使用 UniFlash 和 MSP-FET 或 eZ-FET、您可以在假设连接正确的情况下通过 SBW 进行编程。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    我使用 了与 EVM430-AFE253S 相同的参考设计、并详细阐述了 SBW 和 JTAG 的相关信息、
    如果我在这里发布原理图、是否可以大致扫描它并指出任何错误?
    现在、我想购买 MSP430 Launchpad、以便我可以通过 SBW 对其进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好
    我最近在定制板中使用 tidc310.zip 中提供的固件(emeter-app-afe253.D43)刷写了 MSP430AFE253。 刷写后、电路板未通过 UART 连接到 PC。  我正在使用校准软件连接到定制板。  此外、未将 LED 连接到 PIN21-24。 我怀疑电路板没有启动。  


    此外、当我尝试使用 CCS 时、我会收到错误"MSP430:连接到目标时出错:目标设置(MSP430AFE253)与实际目标类型(MSP430AFE251)不匹配"、任何帮助都将不胜感激。
    我已附加一个 TI 十六进制格式内存转储文件。

    感谢 e2e.ti.com/.../TI_5F00_Hex.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user ="Paul Canon ]]我使用 的参考设计与 EVM430-AFE253S 相同、我还详细说明了 SBW 和 JTAG 的变化、

    那么、组件和连接与参考设计相匹配、对吧?

    [引用 user="Paul Canon ]]如果我在此处发布原理图、可以大致浏览原理图并指出任何错误?

    当然。 其他重要组件包括 VCORE 上的电容等 同样、最好仔细地将您的设计、器件周围的连接和组件与参考设计进行比较。

    [引用用户="Paul Canon ]\n 现在我想购买 MSP430 Launchpad 以便我可以通过 SBW 进行编程[/quot]

    我建议使用 MSP-FET、但 LaunchPad 的板载调试器也应该起作用。 您现在使用什么对板进行编程? 这可能与您看到的问题有关。 请注意电源连接。 MSP-FET 具有一个名为"VCC_TOOL"的引脚、可为目标提供 VCC;还有一个名为"VCC_TARGET"的引脚、可让您在监控外部电源的同时使用外部电源、以帮助设置逻辑电压电平。

    在 CCS 中、您可以在 Project Properties 下更改器件。 重新编译工程、并应在假设所有其他内容都正确的情况下对器件进行编程。

    此致、

    James