主题中讨论的其他器件: MSP-EXP432E401Y
我有一个具有新 MSP432E401Y 芯片的定制板。 我们已根据下面的配置设置 JTAG 连接器、但未安装上拉、下拉或直列式电阻器。 我们使用外部 XDS110探针来下载代码。
我们使用外部 XDS110探针来下载代码。 在 code composer 中运行 JTAG 连接测试时、我们通过了测试、但是当我们尝试下载代码时、我们会看到下面的错误。 我们已经尝试降低时钟、但它仍然失败。
连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。
(仿真包8.1.0.00007)
此错误的原因可能是什么?
在下载代码之前、我们是否需要设置出厂芯片?