This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:电容式触控 CAPTIO 外设

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/914881/msp430fr2355-capacitive-touch-captio-peripheral

器件型号:MSP430FR2355

您好!

由于 MSP430FR2355具有智能模拟组合、因此我正在研发一款使用 MSP430FR2355的产品。  我需要添加电容式触控按钮、但需要一些指导。  我不认为该部件具有迷人的外设。  我一直在尝试使用旧版库、但链接已断开

https://www.ti.com/tool/CAPSENSELIBRARY

该 MCU 的用户指南中有一章介绍了使用 CAPTIO 模块的电容式触控 I/O、该模块包含在我的头文件 msp430fr2355.h 中、因此我认为外设必须位于该文件中。  但是、用户指南未指定模块连接到内部的计时器。  它说"特定于器件"、但 msp430fr2355数据表根本没有提到 CapTIO。  能否有人向我提供缺少的库以及有关此外设连接到哪个计时器(如果该外设确实存在于此部分中)的更多详细信息。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott

    《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南 》涵盖了此 MSP 系列中的所有外设。 某些 FR2xx/4xx P/N (例如 MSP430FR4133)支持 I/O 上的电容式触控功能、但 FR2355/2155不支持 I/O 上的电容式触控功能、如 msp430fr2355 数据表中的说明所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    根据数据表、器件不支持该功能。

    我将进行检查并告知您。

    此致

    Kostas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     我从专家那里得到了一些关于这个问题的其他信息。

    这 是我们放弃支持的过时技术。 有一些片上硬件可用于启用 之前的解决方案、但该解决方案并不完整且未经测试。

    而是我们开发了 CapTIvate 技术、供您参考。

    请在该 链接下查找一些详细信息

    此致

    Kostas