This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:如何使用 MSP430FR4133驱动5V LCD

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/914869/msp430fr4133-how-to-drive-a-5v-lcd-with-msp430fr4133

器件型号:MSP430FR4133

我正在使用 MSP430FR4133和7段 LCD 设计一个新项目。 我收到了一个+5V 7段 LCD。 我已经订购了另一款+3V LCD、这将是7到10天、这意味着我想测试我的定制硬件。 是否可以使用 MSP430FR4133驱动+5V LCD?我打算在 LCD 和微控制器之间使用电平转换器(TXB0108PWR)。 是否建议进行该实验。 是他们的任何替代方法、或者我应该放弃这种方法并等待+3V LCD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很愚蠢地问这个问题。 请关闭此主题。 我将等待3V LCD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    由于 MSP430仅支持高达3.6V 的电压、因此您可以使用外部 5V 电平转换器、但当然、使用3V LCD 将是更清洁的解决方案。  我将关闭该线程。