请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 大家好!
我需要在 UCB0上写入 SPI 代码、但我没有获得该代码的示例。 如果任何人都有用于 UCB0的 SPI 代码用于读取和写入、则可以将其共享给我。 我要感谢这一点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我需要在 UCB0上写入 SPI 代码、但我没有获得该代码的示例。 如果任何人都有用于 UCB0的 SPI 代码用于读取和写入、则可以将其共享给我。 我要感谢这一点。
Manish、您好!
您可以在下面找到寄存器级 SPI 示例代码。 这些示例是为 UCA0编写的、因此您需要修改对 UCA0的引用并配置用于 UCB0的正确 GPIO。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AEwHFXSKGThzeR0dRsHtMw__IOGqZri__LATEST