This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:将 MSP430F5528与 LDC1101集成

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/914667/msp430f5528-integration-msp430f5528-with-ldc1101

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:LDC1101

Hiiyyyaaa 论坛出口、

我们将为 LDC 电感式感应创建单独的 PCB。 我想知道 LDC 是否有任何可简化工作的 MSP430库支持。 因此、如果我们选择任何其他 MCU 甚至 MSP430、我想知道 MCU 的要求(例如、RAM、闪存和 LDC 所需的其他资源)。 我在传感器论坛中提出了同样的问题、他们建议在 MCU 论坛中发布。 我只是想知道 RAM、闪存和 LDC 所需的其他必要资源的大小是多少。 可以、请告诉我。 我在 LDC1101的数据表中看到了 gonr、甚至所有支持文档、但我甚至没有得到任何线索。 请帮助我获得有关此主题的一些知识。 我将对此表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为 MSP430F5528作为 LDC 的主要控制应该是合适 的、因为 F5528用于 LDC1101评估模块。

    您可以在 LDC1101 EVM 上找到库和 GUI、 也可以从 MSP 端找到代码示例和软件开发套件(SDK)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李晓东、

    我需要知道哪些参数适合 F5528、这意味着它的配置详细信息。 您能告诉我、这对我来说非常紧急吗? 请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Manish

    我的理解是、128KB 闪存、SPI 通信接口和 F5528的 USB 功能使其适合用作 LDC1101的主控制。 同时、MCU 外设和存储器大小的选择与您的应用密切相关。 但我认为 F5528应该是一个良好的开端。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、李晓东、

    RAM 大小如何? 不管怎样、这些信息对我来说是很重要的、但如果您能说 RAM 大小、我会更好。我提出问题的原因是它是否可以与其他版本的 MSP 一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Manish

    如果您的应用需要 USB 器件、我认为8KB SRAM 应该正常。 如果没有 USB 器件、我认为可以考虑使用更小的 SRAM 尺寸。